This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP1204:TDP1204的驱动器配置文件

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503871/tdp1204-driver-configuration-file-for-tdp1204

部件号:TDP1204

工具/软件:

您好、

客户需要 TDP1204的 HDMI 驱动器配置文件。 请帮助提供。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TDP1204可配置为引脚搭接或 I2C 模式、但 TDP1204无需驱动器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    需要通过 IIC 配置哪些参数、是否有任何相关的参考例程?
    仅通过引脚搭接引脚进行配置是否足够?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以通过引脚搭接引脚配置 TDP1204。   有关更多详细信息、请参阅该应用手册 www.ti.com/.../slla591.pdf。

    此 TDP1204设计的目标数据速率是多少?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    如下图中的红色标记所示、典型 EQ 值设置了什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否知道 SoC 和 TDP1204之间的通道损耗? 为帮助补偿通道损耗、需要将 EQ 值设置为尽可能接近 SoC 和 TDP1204之间的通道损耗。

    谢谢

    David