This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DSP 前馈均衡器配置(DSP_FFE_CFG)理解

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507036/dp83867is-the-dsp-feedforward-equalizer-configuration-dsp_ffe_cfg-understanding

器件型号:DP83867IS

工具/软件:

您好的团队、

您能帮助解释一下 使用短电缆(<1m)时为什么需要将该寄存器设置为0x0E81吗? 如果客户未设置、是否有任何影响。

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie

    此 FFE 在 ADC 之后。 在这种短电缆情况下、FFE 的属性用于消除短通道的其他一些伪影。 在插入损耗较小的短电缆情况下、将 FFE 设置为0x0E81以外的值可能会导致补偿设置不正确、这会影响信号完整性。

    谢谢

    David