This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000EVM:THVD8000上是否需要失效防护电阻器?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507153/thvd8000evm-are-failsafe-resistors-required-on-the-thvd8000

器件型号:THVD8000EVM
主题:THVD8000中讨论的其他器件

工具/软件:

我看到 THVD8000 EVK 上有用于失效防护电阻器的焊盘、但它们未组装。

我有一个主器件、可与总线上的多个节点通信。  

是否需要向我的所有节点添加失效防护电阻器?  添加这些失效防护电阻器是否存在任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:宜兴、

    否、它们不是必需的、也不像在更标准的 RS 485中那样常用于实际应用。  

    如果您确实想为 THVD8000添加失效防护、 但这不是如 EVM 所示的设置(EVM 为您提供了根据需要添加上拉或下拉电阻的选项)。 如果您想要添加它们、我建议您在 EVM 上填充 R11和 R9并使其具有相同的值-在 EVM 上、它们显示的电阻大约为15k、这非常弱、但可以使用。 使用两个下拉电阻的原因是、对于空闲失效防护、您通常希望"R"引脚在总线空闲时输出高电平(0V 差分电压为逻辑高电平)、因此通过下拉电阻将 A 和 B 都拉至接地、将在总线空闲期间将差分输入保持为0V。  

    如果您添加它们、它们将加载总线、并影响线路上电感器的尺寸。 通常、我们看不到它们会用于大多数应用、但它们会增加一些负载、收发器本身(96k)和耦合网络(电感器)。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Parker Dodson