This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:功耗估算

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505208/ds250df410-power-estimation

部件号:DS250DF410

工具/软件:

您好、

在 电源设计中、我尝试在启用所有均衡(发送/接收)、XPoint 和 PRBS 发生器和校验器(最多2个通道)的情况下估算器件的"最大"功耗。

根据数据表、每个工作通道的最大总功耗为=

其中 CTLE +完整 DFE + Tx FIR 驱动器+交叉点使能= 305mW

PRBS 发生器= 315mW

PRBS 校验器= 302mW

空闲功耗= 525mW

=====================================

总计 = 1447mW

=====================================

该表中的电流消耗数字未指定电压轨。 是2.5V 还是其他电压?   PL 请告诉我这是什么、以便我能够将此信息与标注的功耗数值(如上一屏幕截图第7.5节"电气特性"中所示)协调一致。

谢谢你。

-Gurushankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、古鲁什安卡尔:

    是、2.5V。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Nick。  但是、如果我在数据表中使用 Itotal 值计算通道功率、则无法调整最大功率值。

    实现了最大功率、

     Wchannel = 305mW

     W 静态= 525mW

    但是、从该表中可以看出相同条件下的电流消耗、

    Itotal= 665mA

    Istatic = 200mA  

    要根据电流消耗值计算功率、

     功率结果为0.65A x 2.5V = 1.6625W。

    这与表中的 Wchannel 值不匹配、其中显示最大305mW

     

    静态功耗为0.2A * 2.5V = 0.5W。 此值接近0.525、如 Wstatic 所示

     

    您能不能 解释我缺少的内容?

    谢谢你。

    -咕噜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    我会花一些时间来回复您。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    我认为是665mA (总器件)- 200mA (空闲)/ 4 (每通道)* 2.5 = 290.6mW ~更接近我们在 DS 中报告的每通道305mW。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢您、Nick。