This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1040:SN65HVD1040

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1040, TCAN1044A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507299/sn65hvd1040-sn65hvd1040

部件号:SN65HVD1040
主题: TCAN1044A-Q1中讨论的其他器件

工具/软件:

我们选择了 SN65HVD1040作为 MCP2551-1/SN 元件的替代产品。 我们需要确保电源兼容、因此应咨询 TI。 在最坏情况下、最大电压为5.3V、而数据表提到的最大额定值为5.25V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srinivas、

    器件不会损坏、因为它低于绝对最大额定值。 不过、在器件处于建议运行条件内之前、可能无法保证指定的电气特性。  

    请参阅 TCAN1044A-Q1、谢谢。  

    此致、

    Michael。