This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS261B:也需要了解首选进行交换的 HDMI 开关 IC

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499368/tmds261b-need-too-know-the-hdmi-switch-ic-preferred-for-swapping

器件型号:TMDS261B
主题中讨论的其他器件:TS3DV642LM66100

工具/软件:

尊敬的团队:

我使用的是 HDMI 连接器2否。

我需要将每个连接器配置为输入和输出、因此我需要一个开关 IC 来帮助我实现这一点。

您能提出这样的建议吗?

此致、

Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    您可以分享一个方框图吗? TS3DV642是否符合您的需求?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    同样、如果我们将1个 HDMI 同时视为输入和输出、则我们将 Tx 和 Rx 都视为这两个端口。

    因此、如果有任何开关可能有助于根据热插拔检测来决定是传输的开关和接收的开关、以便将数据提供给 TMDS 重定时器或驱动器 SN75DP。

    如果我完全理解逻辑、我将很快分享方框图。

    谢谢、

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    我相信您可以使用 TS3DV642、请参阅下面的逻辑图作为可能的实现。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您能验证我的方框图并告诉我是否可以使用交换机 IC 吗?

    您能否告诉您、如果1个 HDMI 连接器用作输入、则另一个将输出。 因此、当 PLL Tx 是开关其中一个输出的输入时、它将能够提供到输出连接器的路径  

    谢谢  

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    TS3DV642是一款双向多路复用器、因此它将支持 HDMI 输入和 HDMI 输出。 我会在 TS3DV642和 HDMI 连接器之间放置一个再计时器、在 MPSoC 和 TS3DV642之间放置一个转接驱动器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    如果我连接连接器1的重定时器、那么如果 MLSoC 有一个 TX、我应该将其连接在哪里?

    谢谢、

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    你是对的、这是我犯的一个错误。 重定时器或转接驱动器只能处理输入或输出、但不能同时处理两者。  

    您计划通过此设计的 HDMI 合规性测试吗? 原始方框图出现的问题之一是、TS3DV642的 Ron 会使总差分终端超出 HDMI 规范、从而无法符合合规性要求。 如果您不需要通过合规性测试、则方框图看起来可以。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的帮助,但 有一个疑问。如何控制电压,如当使用连接器时,它应该接收电压,但当使用的输出应该禁用接收并提供电压。

    谢谢、

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    TMDS 是一项电流模式标准。 当设计为输入时、转接驱动器或转接计时器接收器为3.3V 提供50 Ω 端接电阻、而源输出为电流模式驱动器。 当设计为输出时、转接驱动器或重新计时器输出是电流模式驱动器、而接收端提供50 Ω 终端3.3V 电压。

    TS3DV642本身不提供任何电压。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    您能给我提供一些 IC、我可以根据要求来控制电压、

    1)插入 HDMI 电缆时、应根据 HDMI 要求接收电压。

    2)当 HDMI 电缆从另一个连接器获取时,它应该向电缆提供电压。

    3) 5V 是电压  

    谢谢、

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    TS3DV642不支持这种应用、因为它不提供电压。 该器件 是无源器件、可以支持拉电流和灌电流信号、但不会生成这些信号。  

    您是否有您所需的 IC 类型的示例、因为我可以尝试找到具有此类器件的合适 TI 团队。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    如果我正在使用 TS3DV642、并且可以使用任何其他能够控制电压电平的电压 IC、

    我想知道任何其他仅用于电压控制的 IC。

    谢谢、

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irfan

    根据我的理解、您希望有一个能够控制电压的 IC、如下所示、

    如果是这种情况、很遗憾、我们没有能够支持这种情况的电源多路复用器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我能否 同时使用 TPS22919DCKT 和 LM66100来控制它们。

    我需要电路设计方面的帮助。

    谢谢

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Irfan、

    我可随时为您提供有关负载开关的帮助。

    您能否发送一个方框图、说明要根据电压和电流要求实施哪些措施?  

    谢谢  

    Amrit