This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:使用 TUSB322控制器时、TMUXH4212可用作多路复用器?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, TUSB322I, HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509007/tusb322i-when-using-the-tusb322-controller-the-tmuxh4212-can-be-used-as-the-mux

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件:TUSB322、 HD3SS3212、TMUXHS4212

工具/软件:

您好的团队、

使用 TUSB322控制器时、TMUXH4212可用作多路复用器、对吗?

我只是想确认一下、因为 TUSB322I 数据表中的典型应用使用了 HD3SS3212。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何支持所需电压和频率的开关。 TMUXHS4212专为10Gbps USB Type-C 而设计