This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:器件数量之间的总线切换

Guru**** 2931720 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221, LSF0204D, SN74CBTLV3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508719/lsf0204d-bus-switching-between-number-of-devices

器件型号:LSF0204D
Thread 中讨论的其他器件:TS3USB221SN74CBTLV3257TMUX1574

工具/软件:

大家好、我需要在多个器件之间切换 SWD 线路(来自 SCTLINK 的编程信号)和 SPI 线路(来自主机 MCU)。 这是两 侧3V3逻辑域中的双向数据传输。 我之前使用 LSF0204DPWR 进行电平转换。 但我不确定这是否适合总线切换和快速信号(大致为12Mb/s)。 图像说明了我要做的事情。  

理想情况下、我不想使用任何上拉电阻器。 但我知道该器件需要它们。 我找不到任何其他可以自动进行双向传输的合适器件。 禁用时、I 将要求端口处于高阻抗/RF tri 状态。

您认为这样会起作用吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在等待对此问题的回复时、我遇到了 P/N TS3USB221的 USB 开关。 如果基于 LSF0204DPWR 的解决方案不合适、您认为我可以使用 TS3USB221等开关吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0204D 可用于这种情况、但它不会传递高电平信号 ner Vref_A、因此在输出端需要上拉电阻器。

    您可以使用任何支持所需电压和频率的通用开关。 SN74CVTLV3126是一款四通道1:1开关、但您可能需要一个集成式2:1开关、例如 SN74CBTLV3257或 TMUX1574。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您在此处提供的指导。 我将使用  TMUX1574。 此致比利