This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:此设备是否支持子速率?

Guru**** 2677635 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505222/ds100br111-does-this-device-support-subrates

部件号:DS100BR111

工具/软件:

您好:

DS100BR111是否支持10G 子速率、例如1G? 还是仅仅是10G?

此致、

Zach Kimble

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    DS100BR111是一款具有输入均衡、输出去加重功能而不是重定时器的转接驱动器。 因此、它实际上没有子速率、因为转接驱动器不会锁定到传入速率、它仅应用均衡和去加重功能。 请注意、1G 时的器件均衡将小于10G。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Nick!