This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232-Lockheed EP 部件查询

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1504403/max3232-ep-lockheed-part-inquiry

部件号:MAX3232-MAX. EP
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45-SN74LVC2T45 - EP

工具/软件:

您好、 您能否验证 以下器件是否按照 AEC 标准进行了100%电气筛选? 谢谢你

V62-06623-01YE (EP 3232-MAX32)

V62/18617-01XE (SN55HVD233MDPSEP)

V62/09604-01XE (SN74LVC2T45-XE EP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    此帖子已为工程师分配、并将由2025年04月23日 回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    我仍在努力与可能知道答案的人取得联系。

    我会试着在一周结束前回到你身边。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我的联系人已确认 MAX3232-MAXP EP 和 SN55HVD233MDPSEP 器件都通过了100%的电气屏幕。

    - Bobby