This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN11623-Q1:制造位置和测试

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507269/tcan11623-q1-fabrication-location-and-testing

器件型号:TCAN11623-Q1

工具/软件:

您好:

为了使用此器件、我们需要其他信息:

晶圆尺寸

节点大小

本次演示

晶圆制造厂

封装和测试位置

感谢您的支持!

Silviu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Silviu:

    对延迟深表歉意。 有关此类更敏感的问题、请联系您的 TI 联系人。 我相信您的联系人是 n-holzheimer@ti.com。  

    如果您对数据表或常规器件操作有任何疑问、我们很乐意通过 E2E 提供帮助。  

    此致、

    Ethan