This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:SN75LVDS82

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508428/sn75lvds82-sn75lvds82

器件型号:SN75LVDS82

工具/软件:

您好、我需要您的帮助。 
我必须将 LVDS 信号转换为 RGB 信号、而 LVDS 信号具有+1V8电平。
SN75LVDS82是否适用? 该芯片具有 LVDS 电源输入(引脚13)、
但不清楚是否可以将+1V8定义为那里的信号电平。
如果它不与 SN75LVDS82配合使用、任何人都不知道可以使用哪种芯片吗?
或者是否可以在其前面将 LVDS 电平从+1V8转换为+3V3? 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    LVDS 电源引脚13需要 SN75LVDS82使用3.3V 电源。

    在您的应用中、是否可以添加电平转换器来将1.8V 转换为3.3V? 通过电平转换器/电压转换器调整电压电平后、您仍然可以使用 SN75LVDS82。

    此致、
    Ikram