This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS2522:HD3SS2522 EVM PCB 布局文件

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS2522, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508685/hd3ss2522-hd3ss2522-evm-pcb-layout-files

器件型号:HD3SS2522
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

工具/软件:

嗨、是否可以获取 HD3SS2522 EVM 的 PCB 布局文件?

谢谢

Alwyn Fernandes
Avolites Limited

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwyn、

    我将在内部检查文件,并在我得到它们后立即为您传递它们。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 NIR

    我阅读了几篇文章、其中建议使用  HD3SS3220而不是 HD3SS2522。

    我们非常希望使用 HD3SS2522作为其仍是一个有源元件、并且它是一个更简单的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alwyn、

    这与我从内部团队收到的反馈相同。  

     HD3SS2522 没有 EVM。  
    使用 HD3SS3220 是因为它可以执行相同的功能并具有 EVM。

    谢谢、

    NIR