This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:下行 TUSB9261上的 USB3集线器枚举失败;如果移除了交流电容器、则枚举为 USB2器件。

Guru**** 2894050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB9261, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508180/tusb8020b-usb3-hub-enumeration-fail-on-downstream-tusb9261-enumerates-as-usb2-device-if-ac-caps-removed

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他器件:TUSB8041TUSB9261

工具/软件:

当通过 SOC 的 USB3-0通道连接到 Raspberry Pi CM5时、TUSB8020的 USB2段(pg 6、U19、PID8027)出现在 lsusb 下、但列表中不会显示下游芯片组(U18、U20)、集线器的 USB3段(PID8025)根本不会出现。

移除交流电容器 C101、C106、C113、C116、C119、 C120、C121和 C122允许组装下游 TUSB9261s。

同样、应用 USB3-1上的集线器 TUSB8041 (pg 10、U28)没有任何问题、将相同的下行芯片组(pg 11、U14)枚举为交流电容器完好无损的 USB3器件。

USB3集线器的两种实现具有相同的交流电容器方案。 USB_TX 帽 C117和 C118是否仅针对该芯片组而过小?

有关页/器件参考、请参阅随附的原理图。 完整的设计文件可在此处找到: github.com/.../X3

e2e.ti.com/.../T1_2D00_T0ast.X3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurt:

      交流电容器 C101、C106、C113、C116、C119、  USB3要工作、应该需要 C120、C121和 C122、您意味着如果这些交流电容器替换为0欧姆电阻器、TUSb9261 USB3将出现 lsusb 吗? 但是、在 集线器(PID8025)之前、您不会显示 lsusb。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian。

    我的意思是、如果我移除所有这些电容并使所有 USB3通道保持悬空、则9261s 枚举为 USB2器件、但如果这些电容器保留就位、则它们都不会填充为 USB2或 USB3。

    我认为8020的 USB3集线器段在内部处于活动状态、能够下游与9261s 通信、而9261s 交换机可将其 ID 广播为 USB3设备、但由于集线器的该部分与 Pi 通信不正确、因此它根本不会出现在设备树中。 是跟踪的吗?

    在 CM5的文档中、IO/dev 套件在模块与 IO 板 USB-A 端口之间的 Rx 和 Tx 上都缺少交流电容器。 当我将分立式 TUSB8020B-EVM 连接到任一 USB-A 端口时、两个 PID 都会出现在器件树中。 这就是为什么我在集线器 Tx 和 CM 的 RX 之间添加了交流电容器、但在我的设计中不包括交流电容器。

    我看到了更多的设计手册、其中建议还在某些芯片组的 Rx 线路上放置可选的交流电容器。 由于8041完全填充没有这些盖板,我认为这些是必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurt:

      我们先来了解下集线器的工作。 TUSB8020和 TUSB8041应 针对 USB3和 USB2都连接、并在 CM5处连接 lsusb。

     如果 USB-0-TX 的 CM5侧没有交流电容器、则需要在引脚31/32上添加100nF 的交流电容器

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意。 我将在我的设计中添加这一点、但实现硬件将需要更多的时间、因为我当前的 PCBA 没有放置它们所需的垫。

    但奇怪的是,8041具有比8020更好的功能,具有相同的连接方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否看到 Cm5中针对 TUSB8041和 TUSb8020B 的 USB3集线器?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到了这两个 PID (8140和8142)、当我从 Passmark 将 USB3环回插入该集线器的一个下游 USB3-A 端口时、其速度显示为5Gbps。 8020B 仅显示为 PID 8027

    脂肪指那反应和意外命中解决。 要明确说明、问题尚未解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TUSB8020B、由于集线器 USB3未工作、因此 TUSB9261 USB3也将不工作。但 USB2应该会起作用、但 TUSB8020B 可能还有其他问题。  我也看一下 TUSB8020B 原理图。

    好极了

    Brian