This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:过压对电源轨的影响- 15V 持续20us

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508190/sn65lvds31-effects-of-overvoltage-on-supply-rail----15v-for-20us

器件型号:SN65LVDS31

工具/软件:

您好:

我正在研究 SN65LVDS31/32上游的过压事件在+3.3V 电源轨上的影响。 在我的分析中、最坏情况下的过压事件是~15V、持续时间长达20微秒、然后保护才会生效。 这种持续时间是否足够短、以避免对器件造成残留损坏? 如果不是、则该位置是否足够短、可防止过压通过器件传播到另一端的驱动器/接收器?  

谢谢您、

Colin Tombari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得超过绝对最大额定值、即使在短时间内也不能超过。 当器件损坏时、无法保证。

    分析是否包含去耦电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    15V 远高于此器件的绝对最大电源电压(4V)、因此在这种情况下预计可能会发生永久性损坏。

    此致、

    插孔