This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF410:PRBS 生成器时钟源

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506489/ds560df410-prbs-generator-clock-source

器件型号:DS560DF410

工具/软件:

DS560DF410是否具有 CMIS 5.2标准中指定的 PRBS 生成器时钟源功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chou、

    由于 DS560DF410实现了无基准 CDR 架构、DS560DF410需要 CDR 锁定才能使用 PRBS 发生器。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、DS560DF 系列是否仅支持将内部时钟用于所有通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chou、

    您能解释一下"内部时钟"的含义吗?  DS560DF410需要外部数据信号才能使用 PRBS 发生器。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部时钟'表示 PRBS 发生器的数据时钟输出与 RX 信号数据时钟不同步;TX 数据时钟由芯片在内部生成。

    通道的基准时钟意味着 PRBS 发生器的 TX 数据时钟输出通过 CDR 生成的恢复时钟与 RX 信号数据时钟同步。

    如果启用了 DS560DF410 PRBS 功能或启用了自定义模式、可使用什么方法来生成 PRBS 模式和自定义模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chou、

    来自 PRBS 发生器的数据与 RX 信号数据同步。

    这是"来自通道的参考时钟"。  根据我的理解、我认为值15是正确的、因为参考值是基于每通道的。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    自定义模式是否也来自通道的参考时钟?

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是、客户图形发生器也会引用通道时钟。

    谢谢、
    Drew