This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES960:在多个虚拟通道上生成 TDES960测试图形

Guru**** 2908190 points

Other Parts Discussed in Thread: TDES960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508351/tdes960-tdes960-test-pattern-generation-on-multiple-virtual-channels

部件号:TDES960

工具/软件:

尊敬的 TI:

我正在使用 TDES960解串器并尝试生成测试图形。 我已成功配置器件、以便输出 YUV422 - 8位测试图形。

目前、我正在使用 PGEN_CSI_DI 寄存器中的位6:7 (PGEN_CSI_VC)为测试图形选择虚拟通道。 这使我能够一次在一个虚拟通道(VC0、VC1、VC2或 VC3)上生成测试图形。

但是、我在尝试同时打开多个虚拟通道时遇到了问题。 例如、如果我打开 VC0并获得预期的测试图形、则继续打开 VC1而不闭合 VC0、之前打开的 VC0将产生uncorr_err(不接收帧)、而 VC1成功生成测试图形。

我的目标是在全部四个虚拟通道(VC0、VC1、VC2和 VC3)上同时生成测试图形、而不会在先前打开的通道上发生此错误。

是否有人可以建议正确的寄存器配置或方法、以同时在所有四个虚拟通道上启用测试模式生成并避免这种情况uncorr_err

请提供任何指导或实例。

感谢您的时间和帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kanna:

    您能否提供用于此配置的脚本? 这样、我们将在此处更深入地了解应用用例。  

    为了接收所有四个 VC ID、必须使用尽力轮询或基本同步转发。  

    此致、

    Zoe