This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020BEVM:使用 Linux/Windows 驱动程序或 Windows EEPROM 实用程序连接 TUSB8020BEVM EEPROM

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508048/tusb8020bevm-interface-tusb8020bevm-eeprom-using-linux-windows-drivers-or-windows-eeprom-utility

器件型号:TUSB8020BEVM

工具/软件:

好的一天、

TUSB8020BEVM 板需要使用 Windows EEPROM 实用程序。

是否有 Linux/Windows 驱动程序可使通过连接到 TUSB8020s 上行端口的主机自动修改 EEPROM 的内容成为可能?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的友谊请求。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我接受了你的友谊请求!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 选中您的私人消息框。

    此致

    Brian