This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:使用 TUSB422的项目是否可以通过 IEC62680认证?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508380/tusb422-can-projects-using-tusb422-pass-the-iec62680-certification

器件型号:TUSB422

工具/软件:

尊敬的团队:

我们有一个由可充电锂电池供电的扬声器项目、计划使用 TUSB422来实现 DRP 功能。 我可以询问该解决方案是否能够通过 IEC62680认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我们支持 Type-C 规范1.2。

    我们支持并传递除以下各项之外的所有 PD2.0和 PD 3.0。