This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:在相机部件中使用 LSF0108PWR 的问题

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0104, TXU0204, TXU0304, LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508273/lsf0108-problems-of-lsf0108pwr-usage-in-camera-part

部件号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:TXU0304、TXU0104、TXU0204 LSF0002

工具/软件:

如上图所示、我们需要转换来自摄像头的1.8V 信号、以便在1.2V 电压下与 FPGA 进行通信。 图中未连接0欧姆电阻器、但存在200K 电阻器。 端口 B 的 I2C 电平为1.8V、这是正常情况、但端口 B 上的其他信号仅约为1V。 我想问一下是什么原因导致了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0 Ω 电阻器是正常运行所必需的。 而且、1.8V 侧的所有输出都需要上拉电阻器。

    其他四个信号实际上是双向的吗? TXU0104 /TXU0204/TXU0304等单向转换器会更易于使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ladisch、除 I2C 之外、所有其他信号都是单向的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我建议使用 LSF0002和其中一个 TXU。