This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9538:告诉我有关 X2QFN 封装类型的信息

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508344/tcal9538-tell-me-about-the-package-type-x2qfn

部件号:TCAL9538

工具/软件:

您好、支持团队、

我想了解 TCAL9538DTUR、其封装类型为 X2QFN。

所示尺寸似乎不包括销钉。

如果尺寸不包括销钉尺寸、您能告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazufumi:

    销不会从底部突出。 最大高度为0.4mm (包括引脚引线)。

    此致、

    Tyler