This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:有关 TCA9535 GPIO 保护的问题

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508104/tca9535-question-about-tca9535-gpio-protection

器件型号:TCA9535
主题中讨论的其他器件: TCA6416A

工具/软件:

大家好:

我使用的是由5V 电源供电的 TCA9535 I/O 扩展器、我有一些关于其 GPIO 保护的问题:

1. GPIO 过压保护
在我的设计中、TCA9535 GPIO 连接到输出 MOSFET 和输入按钮。
为了保护引脚免受过压或超出 TCA9535允许范围的电压的影响、我将使用 BAV99双二极管、如所附的原理图所示。

您是否认为这种保护足以防止开关或按钮反弹造成损坏?
是否建议使用任何其他或不同类型的保护(TVS 或齐纳钳位)?
是否建议使用具有内置 ESD 保护功能的 TCA6416A?

2. GPIO 上的上拉电阻
我将在 TCA9535其中一条未使用的100kΩ 线路上使用单个 GPIO 上拉电阻器。

您认为这个上拉电阻值足够了吗?

提前感谢您的建议和技术建议。

Ivan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.这些二极管和串联电阻器就足够了。 (如果没有用于正钳位的5V 电源轨、则需要一个齐纳二极管或 TVS。) TCA9535和 TCA6416A 具有相同的 ESD 保护。

    2.最坏情况下每个引脚1 µA 的漏电流将导致每个引脚0.1V 的压降。 更好地使用10 kΩ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Tyler