This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:LVDS 或 MIPI DSI 至 RGB888显示接口转换

Guru**** 2892040 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A, SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508101/ds90cf384a-lvds-or-mipi-dsi-to-rgb888-display-interface-conversion

器件型号:DS90CF384A
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS822

工具/软件:

大家好!

我们有一个 RGB 4.3"显示屏、具有9 MHz 像素时钟和480x272的分辨率。 该处理器仅提供具有 MIPI-DSI 或 LVDS 的显示输出。 因此、我们需要转换为 RGB 接口(来自 LVDS 或 MIPI)。 由于频率低、我不确定是否可以使用 DS90CF384A 将 LVDS 转换为 RGB。

您能给我们提供有关该功能的一些建议或备选器件吗?

谢谢