This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:将 USB CC 从 USB2.0器件切换到 USB2.0主机

Guru**** 2766165 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508425/ts3usb221-switch-usb-cc-from-a-usb2-0-device-to-a-usb2-0-host

器件型号:TS3USB221

工具/软件:

您好、

在我的设计中、我希望将 USB2.0 Type-C DRP 连接到 USB 器件(例如 USB2.0 U 磁盘)、或连接到 USB2.0主机(PC 的 USB2.0端口)。

要确定 DRP 正在连接到器件或主机、我需要将 DRP 的 CC 切换到 USB 器件的 CC (5.1k Ω 下拉电阻器)或 PC 的 USB Type C 的 CC

我将使用一个 TS3USB221进行 DP/DM 开关。

我的问题是、我可以使用另一个 TS3USB221来开关 CC 吗? 或者您有任何建议吗?  我不想使用 PD 控制器或任何其他 I2C 控制开关来简化软件设计。

之前很多次。

BRS/SEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sen、

    只要 CC 信号在 USB2.0协议范围内并且不超过  TS3USB221的规格、频率或电压电平方面。 使用它进行 CC 切换不应该会出现任何问题。

    谢谢、

    NIR