This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:1000BASE-T 合规性测试失败

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1495654/dp83867cr-1000base-t-compliance-test-failed

器件型号:DP83867CR

工具/软件:

尊敬的团队:

客户系统中使用 DP83867CR 进行的1000BASE-T 合规性测试失败。
它在100Base-10Base-10Base-10Base-Base 合规性测试条件下通过。

-模板测试点 F 测试中的掩码命中
-更改了 PHY 输出增益、但没有改善。
-配对 A/B 显示相同的趋势。

模板测试点 F 测试中的掩码命中是什么意思?

客户已填写 TI 的原理图和布局检查清单。
我可以获得一些关于客户意见和问题的反馈吗?
如果是,我会通过私人按摩发送它。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    请通过电子邮件与我分享合规报告和检查清单、我将查看:

    e-mayhew@ti.com

    谢谢您、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-san:

    我给你发了电子邮件

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、  

    我们收到了此电子邮件、最迟将在星期五回复您并提供反馈。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。

    我期待收到您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、  

    是否可以尝试使用这个设置来运行1000Base-T 合规性测试?


    我们目前正在努力更新合规性测试脚本、添加这两行内容使客户能够更轻松地通过合规性测试。  

    此外、我注意到、当增益+14%时、峰值电压点 A 和点 B 降至较低裕度以下、但该值超过了增益+10%的较高裕度。 您可以要求客户验证是-14%还是+14%。  

    此外、根据系统审查、我认为将增益降低超过-8%可能有助于通过合规性测试。 可以尝试降低该值吗?  
    客户可以在寄存器0x00A0和0x00A1位[3:0]上更改此设置。 客户可以达到的最低值为-16%。  

    原理图和布局看起来不错、但我建议使用1M Ω 电阻器和4700pF 连接 DGND 和 EARTH GND、以将其置于数字接地端、从而闭合路径。 此外、我建议将 RESET_N 信号连接到100欧姆电阻器和47 μ F 电容器并与 DGND 串联。  

    请告诉我这是如何实现的。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    感谢您的答复。

    我向客户提供了反馈、如果有任何更新、我会与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    如有任何更新、请告知我。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J-San、

    客户通过添加以下您建议的两行内容来通过合规性测试。

    该调优意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    第一行将 PHY 置于1G 模式。 第二行强制 PHY 仅在通道 A 和 B 上输出信号。

    此致、

    j