This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:I2C 通信协议在原始&RAR 方面存在混淆

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508182/lmh1297-i2c-communications-protocol-confusion-regarding-raw-rar

部件号:LMH1297

工具/软件:

我们尝试 通过将0x04写入寄存器0xFF、将页面选择寄存器设置为指向 CTLE/CDR 页面。  当我们进行 I2C 读取时、返回的值为0x03。 LMH1297器件地址为0x2F。 请查看下面的屏幕截图、让我们知道我们有什么问题。  这是相当紧迫的。  谢谢、David Fatzer。 Leonardo DRS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    这是我们的 sigcon GUI 发生的问题、还是系统上发生的问题? 如果在系统中发生该情况、您能否尝试在使用我们的 GUI 时同样的问题仍然存在?
    SCL 和 SDA 上的外部上拉电阻是多少? 是否拉至 VIN?
    此外、您是否查看过 此常见问题解答
    如果可以、您能向我们提供您的原理图、看看芯片配置是否有问题?
    请告诉我。  

    此致、
    j  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始命令的最后一个参数是位掩码、用于指示要更改寄存器的哪一部分。 该字节不是数据字节、不得显示在总线上。

    只需写入值0x04。 如果您实际上想要执行位屏蔽、则必须先从寄存器0xFF 读取。