This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF364:RxIN0到 RxOUT 延迟时间

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505292/ds90cf364-rxin0-to-rxout-delay-time

器件型号:DS90CF364

工具/软件:

您好团队:

客户想澄清  DS90CF364的 RxIN0到 RxOUT 延迟时间。

客户为 RxCLK 使用20mH 时钟。 它们测量了延迟时间、如下所示。

RxIN0到 RxOUT0延迟时间:50ns (1个周期)
RxIN0到 RxOUT3的延迟时间:50ns+21ns  

波形如下。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/DS90CF364_5F00_waveform.pptx

该延迟时间是否合适?  此外、我和客户不知道 DS90CF364的数据表中提供了这个延迟、因此您想告知数据表中哪个部分描述了这个延迟?

感谢您的建议。

此致、
Tamazaki Akihisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Akihisa:

     DS90CF364是一款 LVDS 接收器、可将 LVDS 输入转换为 CMOS/TTLRGB 并行输出。

    因此、输入是3个数据通道(RxIN0/1/2)和一个时钟通道 RxCLK (如所示)中的 LVDS 数据。
    输出位于 RxOUT (6条红色、6条绿色、6条蓝色和3条控制线)和时钟输出 RxCLK OUT。


    在"接收器开关特性"表中、RxCLK IN 和 RxCLK OUT 之间的延迟为"RCCD"。 也如图13所示。 它应介于5.0ns 到9.0ns 之间。





    由于 LVDS 接口格式和 TTL/ RGB 接口不同、RxIN0和 RxOUT0/3不直接相关、将取决于该情况中传输的像素颜色。 这些是不同的数据格式、LVDS 格式映射如下所示:





    此致、
    Ikram


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram-san、

    感谢您的支持。

    但是、客户希望知道这种延迟来设计 FPGA 代码、并询问其他问题。 从测量波形中可以看出、前一状态的数据在下一个状态时同时从 RxOUT 输出(由于并行数据)、如下图所示。
    这种理解是否正确?





    感谢您的建议。

    此致
    Tamazaki Akihisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Akihisa:


    LVDS 至 RGB-______________________________________________________________________________________

    对于 LVDS/OLDI 数据、一个时钟周期(中的 RxCLK)包含一个像素 RxOUT RGB 数据(RxCLK OUT)的所有数据



    这意味着在 LVCMOS TTL/RGB (以下)的一个时钟周期内输出这个 LVDS 时钟周期(上述)中的所有数据:




    本应用手册展示了 OLDI/LVDS 视频如何与 RGB 信号相关的映射: https://www.ti.com/lit/an/snla014a/snla014a.pdf

    这是可能的格式之一:





    您可以看到、以这种格式、TxOUT0包含 R0-R5和 G0的串行化数据。 因此、TxOUT 信号将根据发送的 RGB 像素而变化。

    此外、您还可以看到 LVDS 数据通道的运行速度是时钟通道速度的7倍。



    延迟和偏移测量______________________________________________________________________________________________

    如果客户想要测量延迟、他们可以尝试:

    1、测量从 RxCLK IN 到 RxCLK OUT 的延迟

    2.测量任何输出 RxOUTx 引脚与 RxCLK OUT 之间的偏斜

    3.测量 RxIN 数据通道位之间的偏斜并 选中"图21. 接收器 LVDS 输入选通位置"和"接收器开关特性"用于选通位置

    数据表图21和22还显示了一些偏斜裕量、您可以查看"接收器开关特性"表以了解规格/要求。


    初始问题____________________________________________________________________________

    原来的帖子被问及这一点:

    chengwei wang 说:
    RxIN0到 RxOUT0延迟时间:50ns (1个周期)
    RxIN0到 RxOUT3延迟时间:50ns+21ns 


    这取决于当时传输的像素。 RxIN0传输7个不同 RGB 位的数据、而 RxOUT0或 RxOUT3仅传输一个特定位。 因此、当设置 RxIN0时、我们需要首先知道发送的像素颜色、以匹配 RxOUTx 引脚上的相应时间。

    在同一次测量中、您可以尝试同时捕获 RxOUT0和 RxOUT3来查看偏斜。 在本例中发送了什么 RGB 模式?





    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢您、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ikram-san、

    感谢您发送编修。
    我将要求客户按照您的上述建议再次进行检查。

    此致、
    Tamazaki Akihisa