This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:EMI/EMC 故障

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046I, TPS2071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1499591/tusb2046i-emi-emc-failure

器件型号:TUSB2046I
主题: TPS2071中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们一直在 设计中将 TUSB2046I 用于外部 USB 集线器、以便与其他传感器进行通信。 在我们的认证测试期间、我们失败了、似乎追溯到该设备的使用、想知道是否有任何建议来纠正 iusse。  

连接的 图形来自一个测试、在此测试中、插入了一个 USB 闪存驱动器。 信号输出是沿着我们的 USB 电缆拾取的、通常的电缆、电感器、CMC、电容器以及我们和测试机构可能想到的太阳底下的每一个技巧。  

我们能够回溯到,如果 hib 连接没有任何设备连接到它,所以它将处于待机模式,这是可以的,只有添加一个(任何,我们尝试了多个设备) USB 设备导致此故障。

如果有人有任何想法、还会附上原理图的各个部分。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris:

      故障位置的频率是多少? 晶体频率为6MHz。  

      如果您将屏蔽装置安装在晶体上、EMI 测试能否通过?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最差的地区是96兆赫和72兆赫。  

    PCB 本身位于2mm 厚的铝管中。 似乎是从1.5m 长的 USB 电缆发出辐射。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以是电路板上以12MHz 或24MHz 频率运行的任何其他器件?

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,只有以这些速度运行,我们也尝试了其他 USB 设备,所有低功耗( 8mA ). 我们在另外2块电路板上有此设计、所有电路板都有相同的签名、即使 TPS2071评估板也会发出相同的图案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您移除晶体、看看是否可以通过。 如果可以通过、则我们可以得出由6MHz 时钟引起的结论。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果卸下晶体、它根本无法工作。 我们尝试了多个并全部生成错误、即使评估板出现故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是进行测试、只需检查 TUSB2046或晶振是否导致 EMI 故障。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?