This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:SN65DSI83TPAPRQ1绘图尺寸问题

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506551/sn65dsi83-q1-sn65dsi83tpaprq1-drawing-dimension-question

器件型号:SN65DSI83-Q1

工具/软件:

您好应用团队:

 您能 提供 SN65DSI83TPAPRQ1的以下维度以作为我们的参考吗?  谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    是否需要这些具体的测量?   您分享的图像中已经显示的尺寸 位于"封装轮廓"页面中、尽管它不会像您用红色标记的那样显示每个转弯和拐角的尺寸。

    如果仅用于创建封装和焊盘图案、客户 可以参考"电路板布局示例"和"模板设计示例"



    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram:

      感谢您的信息^^。

    我只是和我的客户交谈、他们仍然需要工厂规则的尺寸。

    是否有可能从设计团队获取数据?  

    谢谢你  

    Roy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    在图纸上、您会发现散热焊盘区域有一个范围:



    在实际装置上、焊盘外的拉杆带功能也可能会被塑封材料覆盖。 通常、客户的流程不需要这些详细信息。 这些测量值仅供参考:  

     

    请注意、焊盘图案、裸露金属、阻焊层等仍应基于 我们 前面提到的数据表中共享的焊盘图案。

    此致、
    Ikram