This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1131EC:器件用例

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1131EC, ONET1130EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506534/onet1131ec-device-use-case

部件号:ONET1131EC
主题中讨论的其他部件: ONET1130EC

工具/软件:

您好:

我的客户使用 ONET1131EC 设计了电路板、并正在测试其运行情况。

其使用率数据速率为622Mbps。 最近、他们在 ONET1131EC 数据表中发现建议的数据速率为1Gbps 至11.7Gbps、如下所示。

是否可以在622Mbps 下使用 ONET1131EC? 如果不是、请推荐具有与 ONET1131EC 相同功能且可在622Mbps 速率下使用的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我正在与我的团队讨论这个问题、下周会联系您。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    根据与我的团队的讨论、我们预计在622 Mbps 下不会出现问题。  也就是说、ONET1130EC 尚未对该数据速率进行表征。

    谢谢、
    Drew