This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4421:规格检查

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507782/thvd4421-spec-check

器件型号:THVD4421

工具/软件:

你(们)好  

关于 THVD4421问题、请参阅下图

1、引脚7是 NC 引脚还是 Vcc 引脚(图1)?

2.应将 PIN8连接到 GND 或3V 至5.5V (图2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    [quote userid="446400" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507782/thvd4421-spec-check PIN7是 NC 引脚还是 Vcc 引脚(图1)?

    表4-1上的图片正确无误。 引脚7为 NC。

    [quote userid="446400" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507782/thvd4421-spec-check PIN8是否应连接到 GND 或3V 至5.5V (图2)[/报价]

    GND、请执行 不会 将此引脚连接到电源轨。

    感谢您的关注、我将提交此更改请求。

    - Bobby