This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:DS90UB925QSEVB

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB921-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510055/ds90ub925q-q1-ds90ub925qsevb

器件型号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPDS90UB921-Q1

工具/软件:

嗨,当我使用 DS90UB925QSEVB 时,图形发生器(在 ALP 软件上)将通过 FPD-Link III 输出连接器输出。 但是、TI 已停止生产此电路板。 还有其他替代方案吗?  我的要求是通过 FPD-Link III 输出输出图形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     DS90UB925QSEVB 串行器、它接收 RGB 视频数据并通过 FPD-Link III 发送数据。我建议使用 DS90UB921-Q1 (https://www.ti.com/product/DS90UB921-Q1)作为替代方案、因为它还通过 FPD-Link III 接收 RGB 数据和输出。该产品有相应的 EVM。

    BR、

    以斯帖