This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:THVD2450DR

Guru**** 2909130 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2450, SN65HVD1786

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506619/thvd2450-thvd2450dr

器件型号:THVD2450
主题: SN65HVD1786中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我当时使用的是 CST 仿真。 将需要上述 IC 的 Spice 模型、该模型应该是未加密的才能运行仿真。

IC 的样片从 TI 订购。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    感谢在 E2E 上发帖!

    遗憾的是、我们针对 THVD2450唯一可用的模型是 IBIS 模型、它已在产品页面上列出。  

    我唯一的其他建议是查看 SN65HVD1786及其相应的 PSpice 模型。 我们没有很多 Spice 模型、但该器件恰好与 THVD2450相似(电源和数据速率不同)。

    如果这提供了帮助、或者您有任何其他问题、请告诉我、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您发送的消息、我有 IBIS 模型。因此、为了更好地理解、我将为每个引脚选择模型选择器、以在3D 中将 IBIS 连接到 IC、但输出引脚(R 和 DIFF 输出)的控制和使能将会是什么让我知道这将有所帮助。 谢谢。

    此致、
    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    我不确定我是否理解您的问题。 您是否询问了 DE 和/RE 引脚以及它们与 R 和 A/B 总线输出引脚的关系?

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有带有 THVD2450IC 引脚的 PCB 布局、需要将其连接到 IBIS 模型以进行通道表征。 我的问题是 差分输出(A 和 B)的以下引脚(ctrl、en、out)以及 IC 的 R 引脚的输入、与以下类似。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您澄清 Siva。

    目前、A/B 引脚的模型称为"diffout"、具有5V 选项。这仅指定引脚 A 或 B 的行为(这些引脚使用相同的模型)。 其余引脚还有其他相应的模型。 R、_RE、DE 和 D 引脚都对应于您的 ctrl、en 和 out 引脚。 请通读 IBIS 模型的第一部分、以便更好地了解其功能。

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的留言。 我这样做,因为你可以看到下面的图,但我的问题是...我注入差分信号在扩散引脚,但无法看到单端输出在 TU_Rx 引脚. 该 IBIS 模型是否与差模到单端输出相互作用。 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IBIS 模型应根据基本1或0电平上的差分输入输出到 R 引脚。 然而、可能没有针对这种情况配置 IBIS 模型。  通常、IBIS 模型用于测试每个单独引脚的模拟行为和特性、不一定是器件数字功能。  

    我已经联系了我们的一位工程师、他们将能够确认该 IBIS 模型是否具有该功能。 我会在收到回复后立即更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    我已经确认该器件不支持差分输入、仅支持差分输出。 这实际上是由模型名称本身"diffout"暗示的。 对于功能测试、我会再次推荐  SN65HVD1786的模型。  

    此致、

    Ethan