This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:[查询] FPD-Link III 车辆倒车摄像头的串行器/解串器应用

Guru**** 2611015 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB935-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509384/ds90ub935-q1-enquiry-serdes-application-for-vehicle-reverse-camera-by-fpd-link-iii

器件型号:DS90UB935-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们现在正在开发具有动态驻车指引的车辆倒车摄像头。

因此、我们计划将 TI FPD-Link III 接口应用于该系统。

我有几个问题如下:

TI  DS90UB935-Q1串行器是否与 Samsung 图像传感器 S5K4ACSXB3良好集成、可用于 FPD-Link III 通信?

2.您对串行器方面有什么建议,我们可以与 三星图像传感器 S5K4ACSXB3集成吗? 以及解串器信息。

TI 是否有任何将 MCU 与 Samsung 图像传感器 S5K4ACSXB3和 TI 串行器集成的建议? 这主要用于动态驻车指引目的

4.如何从解串器返回到串行器和 MCU 进行通信? 什么形式?

5.您是否有我们可以应用的具体解决方案?

非常感谢您的答复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。 935是一款基于 CSI 的串行器且与 MIPI CSI-2协议兼容。 只要 S5K4ACSXB3也遵循 MIPI CSI-2协议、就能够相互传输数据。 任何其他基于 CSI 的传感器和串行器都是如此。  

    为应用确定合适的串行器在很大程度上取决于所需的带宽。 传感器的分辨率越高、串行器需要支持视频数据的带宽就越大。 例如、935非常适合低带宽应用(高达2.528Gbps)、而 DS90UB953 可支持高带宽应用(高达3.328Gbps)。 若要估算应用的带宽、可以使用以下公式:

    带宽=水平有效 x 垂直有效 x 每像素位数 x 每秒帧数 x 消隐

    一种常见的 CSI 解串器配对是 DS90UB954、它将使用相同的 CSI 协议输出数据。 系统的 MCU 还需要支持 CSI 协议。 有多个 MCU 可以支持 CSI。 如果您的系统有任何其他要求或 MCU 需要执行的其他功能、这有助于缩小合适的器件范围。 有关可用 TI MCU 的总体概述、请参阅 此处

    这些器件使用 I2C 事务进行通信。 对于大多数应用、935或953串行器都适用、但如果您希望支持高带宽、或需要为您的系统提供任何其他特定功能、请提供这些详细信息、我们可以确定其他器件是否更合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darrah:

    感谢您的答复。

    1、进行计算时、

    带宽=水平有效 x 垂直有效 x 每像素位数 x 每秒帧数 x 消隐

    消隐是指消隐因子? 或垂直/水平消隐时间?

     DS90UB953的解串器是什么

    对于此设计泊车指南、MCU 将读取转向角、指南协调以及通过 I2C 与串行器和图像传感器进行通信。

     Microchip ATSAMHAE161A MCU 是否与 DS90UB953兼容 ? 如何从解串器返回到 MCU 进行通信?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    消隐是指 传感器协议添加到有效数据的消隐百分比。 摄像头发送的每个帧都将包含有效数据(通常称为分辨率)和额外的消隐。 消隐将填充有效数据之间的空间、并将取决于传感器。  传感器供应商可以提供特定于传感器的消隐详细信息、但对于估算25%消隐、也可以使用此详细信息。

    953与多个解串器兼容。 在大多数情况 下、DS90UB954 是合适的。 如果您的系统包含多个传感器、 DS90UB960 (四路解串器)可能也会很有用。

    FPD-Link 器件用于在传感器和 MCU 之间转发视频数据。 除了与 MIPI CSI 协议兼容的器件之外、串行器、解串器和 MCU 之间没有特定的兼容性要求。 解串器使用 I2C 与 MCU 通信。 如果所选的 MCU 同时支持 I2C 通信并可以接收 MIPI CSI 数据、则可以与 CSI FPD-Link 器件配合使用。