This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:SPI 闪存的刷写过程

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508826/tusb9261-flashing-procedure-for-spi-flash

器件型号:TUSB9261

工具/软件:

您好团队:

我们计划将 TUSB9261用作 USB 转 SATA 桥接转换器。我们在以下链接中提到了这一点。

https://www.ti.com/product/TUSB9261#tech-docs。

但是、我们担心在不使用 TI 演示板的情况下刷写 SPI 闪存。 在我们的定制电路板设计中、需要使用哪个接口(USB、JTAG、UART)来刷写 SPI 存储器中的固件?

此致、

Nimesh (Adspark 系统)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:

    SPI 接口需要用于 SPI 存储器。

    TUSB9261具有一项附加功能、允许您使用 TUSB9261本身将 USB 命令转换为 SPI 命令、从而对板载 SPI 闪存进行编程。

    您还可以选择使用 DediProg SF100 SPI NOR 闪存编程器等外部工具对闪存进行编程

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicholaus Malone、

    感谢您的答复。

    现在、我们将使用 TUSB9261设计 SATA 桥。 我们只需要参考设计、以便我们可以继续。 请提供参考设计。

    谢谢、

    Nimesh…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:

    您指的是 CAD 文件或文档吗? 如果使用 CAD 文件、您正在使用哪种 PCB 设计工具?

    可在 TI.com 上的以下位置获取该参考设计: TUSB9261DEMO 评估板|德州仪器 TI.com

    该参考设计的文档位于 TUSB9261产品页面上(此处为 TUSB9261 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nicholaus Malone

    感谢您的支持。 我们将参考适用于我们开发的评估参考设计。

    此致、

    Nimesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常荣幸。  如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Nicholaus