This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:输出不同

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509557/am26ls31-output-differs

器件型号:AM26LS31

工具/软件:

你好、团队  

我的客户一直使用 AM26LS31、他们发现第一个丝芯片的输出为3.8V、第二个丝芯片的输出为4.9V。 他们想知道是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    这听起来似乎不是一个问题、但只是为了验证他们是否有差异的范围?

    他们是否在做 ICT、并担心这是一个异常情况?

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    芯片已经发生了变化、现在使用可以更靠近电源轨的 CMOS 输出。 输出仍在数据表规定的限值范围内(对于高电平、至少为2.5V、对于低电平、最多为0.5V)。 这不是问题。

    如果这是 ICT、则调整上限(理论上、2.5V 至5V 之间的任何电压都可以)。