This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E01B04-Q1:器件重量查询

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509088/tpd1e01b04-q1-unit-weight-inquiry

器件型号:TPD1E01B04-Q1
主题中讨论的其他器件:TS3DV642-Q1

工具/软件:

您好团队:

请提供 以下器件的单位重量(质量)详细信息:


1) TPD1E01B04DPYRQ1
2) TS3DV642-Q1
3) TPS62816QWRWYRQ1
4) TPS22953QDQCRQ1
5) TPS22992SRXNR

此致、

Grieshma Unnikrishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grieshma、  

    对于 TPD1E01B04DPYRQ1、器件质量为0.70000mg。  

    此致、

    McKenzie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复!

    您是否还能提供前面提到的其他项目的质量

    2) TS3DV642-Q1
    3) TPS62816QWRWYRQ1
    4) TPS22953QDQCRQ1
    5) TPS22992SRXNR

    此致、

    Grieshma Unnikrishnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grieshma、

     TS3DV642RUARQ1的重量为74.2mg

    此外、您还可以使用 材料成分搜索工具 查找其他 TI 产品的重量。

    如果您有任何其他问题、敬请谅解

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!