工具/软件:
我询问了 DP83869HM 的功能安全时基故障(应用时基故障率)值和失效模式分布、栅极标度。
SIEMENSE SN29500-2。
(这不是要求提供基于 JEDEC 的技术时基故障值。)
器件型号
| DP83869HMRGZT |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sijia:
请参阅此处的图:

https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp?opn=DP83869HMRGZR&cpn=&partNumber=DP83869#resultstable
谢谢您、
Evan
尊敬的 Evan:
感谢您回答该问题。 是的、它确实包含时基故障率。
但我还想查找 符合 Siemens Norm SN 29500-2 的失效模式分布(FMD)和元件故障率、这通常包含在功能安全报告中(请参阅 www.ti.com/.../snia035a.pdf = 1744881298803&ref_url=https ps%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMP390-Q1作为参考)。
如果可以、我们将不胜感激 确认 PMIC 中的逻辑门数量 。
FMEDA 需要此信息、此器件包含在分析中、因为它是设计的一部分。 这将帮助我们了解系统中可能产生的失效模式和影响。 如果我们能 在今后1-2周内提供报告、那将是很好的。
请告诉我是否可以支持此请求、感谢您抽出宝贵时间。