This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:更新并向我的(已锁定)线程提问"设计和调试问题"

Guru**** 2948930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509517/tlk10232-update-and-question-to-my-locked-thread-design-and-debug-questions

部件号:TLK10232

工具/软件:

您好、Lucas:

这是对我们的地位的简短更新。
同时、完整的流量路径正在运行、即连接10G-KR 链路伙伴以太网帧后、可以在两个方向上传输(LS/XAUI <-> HS/10G-KR)。 到目前为止一切顺利。
由于我们2块电路板上的并非所有通道(总共8个)都没有错误、因此我们仍将对此进行调试。 一个电路板上至少有2个通道在 LS 侧仍然存在(极少) CRC 错误。 我们将尝试了解这是否是由于一些剩余的模拟问题造成的、或者 XO 是否与此相关。
如我们所见、在正确端接/有源10G-KR 侧、XAUI 桥(LSA <->LSB)现在也或多或少无错误、我们想您对此进行评论。 有没有解释为什么10G-KR 对 XAUI 桥接器有影响?
如果 HS 侧没有链路伙伴、LS/XAUI 桥接器就不会无错误。

谢谢你。

BR
Joerg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joerg:

    我们将对此进行审查、稍后会联系您。

    谢谢、

    Drew