工具/软件:
您好、团队、
1级:东软
OEM: 吉利
我们的吉利工程需要941初始化的读回确认、以确保寄存器配置成功;写入以下红色框2寄存器0x0a、读回值为0x00;如果您检查0x00的读回值是否正常、则读回方法如下图所示? 为什么不是配置值0x0a?

这是一个稳定的问题还是概率问题?
--必须存在
当前有多少机器无法写入?
-试过不同的 主机,同样的现象;它不是稳定在这个寄存器写入问题,
在哪一个手动写入和写入不能写入?
-手动写入、读取、0x00;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、团队、
1级:东软
OEM: 吉利
我们的吉利工程需要941初始化的读回确认、以确保寄存器配置成功;写入以下红色框2寄存器0x0a、读回值为0x00;如果您检查0x00的读回值是否正常、则读回方法如下图所示? 为什么不是配置值0x0a?

这是一个稳定的问题还是概率问题?
--必须存在
当前有多少机器无法写入?
-试过不同的 主机,同样的现象;它不是稳定在这个寄存器写入问题,
在哪一个手动写入和写入不能写入?
-手动写入、读取、0x00;
您好 Alan、
很高兴在这方面提供支持。 下面列出了一些后续问题:
Unknown 说:下图展示了回读方法
脚本表示的内容和注释表示的内容是两个单独的内容(即第一行显示设置0x40 = 0x10、但注释显示0x40 = 0x11等)。 您能否提供客户脚本的准确副本? 当前格式难以确定寄存器读取/写入序列是什么。
您还能否提供有关这些寄存器写入的历史记录? 它说这之前是由 TI 提供的、但我个人不熟悉这些寄存器写入内容。
[报价 userid="532502" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511691/ds90ub941as-q1-register-write-failed-read-0x00这是一个稳定的问题还是概率问题?
--必须存在
[/报价]未遵循此声明。 您能澄清一下吗?
[报价 userid="532502" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511691/ds90ub941as-q1-register-write-failed-read-0x00当前有多少机器无法写入?
-试过不同的 主机,同样的现象;它不是稳定在这个寄存器写入问题,
[/报价]未充分遵循本声明的下半部分-您能否澄清? 这种情况总共发生了多少台主机? 是否有任何经测试的主机未显示此现象?
[报价 userid="532502" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511691/ds90ub941as-q1-register-write-failed-read-0x00在哪一个手动写入和写入不能写入?
-手动写入、读取、0x00;
[/报价]也没有遵循此声明。 您能澄清一下吗? 这是否是客户无法正确读取的唯一间接寄存器? 他们是否尝试过读取任何其他寄存器?
===============
在任何情况下、 这可能已经是客户正在运行的内容、但如果没有、请让 客户尝试运行以下顺序:
board.WriteI2C (serAddr、0x40、0x10)
board.WriteI2C (serAddr、0x41、0x86)
board.WriteI2C (serAddr、0x42、0x0A)
board.WriteI2C (serAddr、0x40、0x11)
board.WriteI2C (serAddr、0x41、0x86)
board.ReadI2C (serAddr、0x42)
此致、
尼古拉