This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041 EVM 上3.3V 和1.1V 电源轨的铁氧体磁珠选择

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511834/tusb8041-ferrite-bead-selection-for-3-3v-and-1-1v-rails-on-tusb8041-evm

器件型号:TUSB8041

工具/软件:

您好、

我正在使用基于 TUSB8041的定制电路板、我注意到在 TUSB8041RGC EVM (修订版 D)上、在3.3V 和1.1V 电源轨上都放置了铁氧体磁珠。

具体来说:

  • 中的示例 3.3V 电源轨 、BOM 列表 BLM18PG221SN1D 它在100 MHz 处具有220 Ω 阻抗。

  • 中的示例 1.1V 电源轨 、原理图显示了一个铁氧体磁珠、但 BOM 使用了 0 Ω 电阻器 相反。

请您帮助我解决以下问题:

  1. BLM18PG221SN1D 在此设计中、建议选择3.3V 电源滤波?

  2. 对于通常提供高速内核逻辑或 PLL 电路的1.1V 电源轨、您能否推荐合适的铁氧体磁珠器件型号?

  3. 1.1V 电源轨上的0 Ω 是否只是为了提高测试灵活性、或者是否有理由不使用铁氧体?

提前感谢您的指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Adam:

       使用的电压  BLM18PG221SN1D  以及 3.3V 和1.1V 的电压。

    好极了

    Brian