This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:介质转换器模式下的 DP83869

Guru**** 2784265 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510589/dp83869evm-dp83869-in-media-converter-mode

器件型号:DP83869EVM

工具/软件:

你(们)好

我尝试让 DP83869EVM 以介质转换器模式工作、但在光纤端没有连接 您能帮帮吗?

我正在使用一个千兆位以太网(1000BASE-BX10)来自 OE Solutions 的 CWDM 双向 SFP 收发器部件号 RBT12SVX-I49插入光纤侧的 J3、另一根插入 J20的以太网电缆、连接到 Versalogic Raven SBC 上的铜缆接口。

对于1000Base-T 至1000Base-X、我将 OPMODE 链路设置为1 0 0 (即介质转换器模式?) 对于自动协商、LED 链路设置为0 0 0 0、广播1000/100/10、自动 MDI-X

MIRROR_EN 连接也已安装、但我认为这与此无关?

我使用插入 J25插孔的12V 电源模块。 当电源 LED 亮起时、我非常确定原理图第5页上的所有跳线链路都设置正确。 但您能否确认这些设置应设为"请"?

开机时、我短暂看到链路指示灯亮起、然后几秒钟后熄灭。 我能够使链路稳定亮起且活动 LED 稳定亮起的唯一方法是将 OPMODE 更改为 RGMII 转铜缆或 SGMII 转铜缆。

我知道 SFP 正在检测激光源、因为当我插入 LC 光纤电缆时、其 LOS 输出引脚(连接到 JTAG_TDI 输入到 phy)变为稳定低电平。

此外、由于 SFP 内部有4k7上拉电阻、SFP_TX_DISABLE 处于中间轨(1.6V)、因此我将 R26下拉电阻从4k7更改为0r、以确保 SFP TX 已启用、但这没有区别

我的设置中还有其他问题吗?

谢谢

Frank  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    当您处于介质转换器模式时、自动协商配置(strap)设置和默认 LED 设置会有所不同。 请参阅数据表的第7.5.1.3节和第7.5.1.9节。 如果您的铜缆连接未镜像、则启用镜像模式不会在铜缆侧建立连接。

    您还能说明哪些 LED 亮起、亮起并保持亮起状态、或者 LED 闪烁状态吗?

    您能给我们发送从0x00到0x1F 的寄存器转储、以便更好地研究一下吗?

    请告诉我。

    此致、

    j  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J

    感谢您的迅速回复。

    参考第7.5.1.3节、上电时(OP_MODE 100) LED0稳定亮起几秒钟、然后熄灭。 LED1和 LED2始终熄灭。 这表示铜缆链路接通几秒钟、光纤链路永远不会接通。

    请参阅第7.5.1.9节  

    LED_0设置为0表示光纤自动协商

    LED_2和_1将00设置为铜自动协商(1000/100)

    对于 MIRROR_EN、RX_CTRL 设置为1、但我不确定是否镜像了铜缆连接、我将在星期一查看

    RX_CLK 设置为0启用链路中断直通

    至于 LED 行为、它们如上所述-只有 LED0亮起几秒钟、然后熄灭并保持熄灭。 在此模式下、LED1和 LED 2始终熄灭。

    很抱歉、USB2MDIO 实用程序尚未安装在笔记本电脑上、因此无法读取寄存器。 我将在下周完成任务。

    谢谢

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    感谢您的答复。 我认为镜像模式可能是问题所在、因为大多数典型的铜缆连接都未镜像。 这可能会导致链路故障。  

    请在尝试禁用镜像模式后通知我。  

    此致、
    j