This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HG-Q1:CANH 和 CANL 是关于电源短路问题的通信、烧毁端子电阻器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511666/tcan1051hg-q1-canh-and-canl-are-communicating-about-the-issue-of-short-circuit-in-the-power-supply-burning-the-terminal-resistor

部件号:TCAN1051HG-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

目前、当我们使用的 TCAN1051HGVDRQ1的 CANL0引脚与电源的正48V 短路时、端子电阻器会烧毁。

请帮助分析 CANH 和 CANL 之间是否存在导致端子电阻器烧毁的电路。 电路图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    当在 IO 指定条件下发生电池短路时、在电阻器上观察到的电流将限制为100 mA 最大值的 IO

    因此、电阻器的100 mA *为68 Ω、即每个电阻器的电压为6.8V。 因此、6.8V * 100 mA 为0.68W

    此外、当发生电池短路时、控制器在驱动 TXD 后收到错误、由于故障而无法正确接收 RXD、最终会停止驱动 TXD。 因此、总线关闭状态可进一步减少电流消耗。 如果发生热关断、器件将被禁用、从而进一步保护 IC 和外部元件作为一项附加功能、谢谢。

    此致、

    Michael。