This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:用于建议 RMII 的电平转换

Guru**** 2928660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511444/txb0104-to-recommend-level-shift-for-rmii

部件号:TXB0104

工具/软件:

您好团队:

我们有机会从标牌应用程序进行电平转换。

根据以下 客户 AVL 列表、您能否建议对 RMII 数据线进行电平转换?

它们会将电压从3.3V 变为1.2V。

TXS0108EPWR

TXV0108RGYR

TXB0104PWR

SN74LVC8T245PWR

谢谢你。

此致、

Taeho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道实际的时序要求、但一般而言、对于最快的 RMII 型号、只有 TXV 的速度足够快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taeho:

    此处 Clemens 的建议是正确的-如果 需要考虑任何其他系统要求、请告知我们。  

    此致、

    插孔