This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:BT.601是否支持?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511472/ds90ub933-q1-bt-601-support-or-not

器件型号:DS90UB933-Q1

工具/软件:

您好、专家:

我的客户想知道933是否支持 BT.601要求? 该要求应满足 HSYNC、VSYNC、Data8bit & PCLK=72~74MHz 要求。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann Lien、

    是的、如果 UB933具有单独的 Hsync、Vsync 和 PCLK、则它可以支持 BT.601。

    8位正常、72 -74MHz 在支持的范围内。