This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LV32AQML:DS26LV31QML 和 DS26LV32AQML 的 SEL 或 TID

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26LV32AQML, DS26LV31QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511467/ds26lv32aqml-sel-or-tid-of-ds26lv31qml-and-ds26lv32aqml

部件号:DS26LV32AQML
主题中讨论的其他器件: DS26LV31QML

工具/软件:

您好:

是否有关于 DS26LV31QML 和 DS26LV32AQML 的 SEL (单粒子闩锁)或 TID (总电离剂量)的任何信息?

我的客户在 TI.com 上找不到上述产品的网页上的任何信息。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    不幸的是、不是。 我的理解是、仅在考虑辐射的情况下对 SEP 级器件进行了测试。  

    - Bobby