This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:P2P 替换为暂停生产

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510927/am26lv31-p2p-replace-as-halt-production

器件型号:AM26LV31

工具/软件:

您好的团队、

您能否帮助为客户推荐 P2P 器件型号、因为有2个器件处于暂停生产状态:

DS26LV31TM/NOPB:

AM26LV31CDR:

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26LV31IDR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    半生产的确切原因是什么? 客户是否声称 ICT 失败

    Clemen 的推荐是否适合您? OPN 在技术上有所不同、但器件内的芯片是相同的。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、  

    我是说这些器件都已停产、客户已收到 TI 的通知、请帮助推荐备选 P2P 器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     DS26LV31TM/NOPB?哪一个 P/N 替换它?

    我似乎在 ti 中找不到数据表。 com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDN# 20230628000.3 建议使用 AM26LV31IDR 作为 P2P 替代产品。
    PDN# 20230217002.3 建议使用 AM26LV31E‍IDR 作为 P2P 替代产品。

    (E 表示更好的 ESD 保护。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amber、

    克莱门斯是正确的。 请查看这两个建议的器件。

    - Bobby