This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:RGMII 转1000Base-X 模式下的 LED

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510655/dp83869hm-leds-in-rgmii-to-1000base-x-mode

器件型号:DP83869HM

工具/软件:

您好、

我想在 RGMII 转1000Base-X 模式下有一个 LED、在该模式下、当链路接通时、它将开启、当存在 RX 或 TX 活动时、它将闪烁。 我在寄存器0x18中找不到正确的组合。

谢谢!

Alexey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexey:

    遗憾的是、这不是 RGMII 转1000Base-X 的一个选项 您将需要使用单独的 LED 来指示光纤的链路状态和 TX/RX 活动。

    谢谢您、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    假设我想使用两个 LED 输出获得所需的功能:

    如果我将一个 LED 输出设置为高电平有效链路状态、并将第二个 LED 设置为低电平有效 RX/TX 活动、并通过与门传递这两个 LED 信号、那么我会获得所需的功能吗?

    谢谢!

    Alexey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexey:

    这是一种可行的权变措施、栅极应实现所需的结果。

    谢谢您、
    Evan