This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS179:SN65LVDS179DGK

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510688/sn65lvds179-sn65lvds179dgk

器件型号:SN65LVDS179

工具/软件:

您好团队:

我的输出是 LVDS、我需要将该 LVDS 输出转换为 UART、以便为 LVDS 发送器提供支持

输出到一个 SN65LVDS179 IC

Y (引脚5)连接到 另一个 SN65LVDS179 IC Y (引脚5)、

Z (引脚6)连接到 另一个 SN65LVDS179 IC Z (引脚6)、

引脚之间  

B (引脚7)连接到另一个  SN65LVDS179 IC B (引脚7)、

A (引脚8)  连接到另一个  SN65LVDS179 IC A (引脚8)

SN65LVDS179DGK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将不起作用;您必须将一个芯片的输入引脚连接到另一个芯片的输出引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gunakanna:

    如何绘制原理图将无法正常工作。 如 Clemens 所述、如果您想要正常操作、则必须将驱动器输出(Y、Z)连接到接收器输入(A、B)。 在您的示意图中、两个芯片的驱动器(输出)相互连接、两个芯片的接收器(输入)连接在一起。 点对点连接应如下所示:

    如果您有任何其他问题、请告诉我

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 至 UARD 转换器:

    如果 IC 位于通过线束连接的单独 PCBA 中、我是否应该将一个 IC 的输出引脚连接到另一个 IC 的输入引脚、如下图所示(仅在线束电缆中)。

    它是否会按预期工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;您必须连接 Y→A 和 Z→B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gunakanna:

    正如 Clemens 所说的、Y 输出需要转到 A 输入端、Z 输出需要转到 B 输入端。

    此致、

    插孔