This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:处理单电缆驱动器应用中未使用的 SDI_OUT2±和 OUT0±引脚

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510938/lmh1208-handling-of-unused-sdi_out2-and-out0-pins-in-single-cable-driver-application

部件号:LMH1208

工具/软件:

尊敬的团队:

我将 LMH1208用作单电缆驱动器、仅利用 SDI_OUT1±Ω 输出。

在此配置中、不使用 SDI_OUT2±和 OUT0±输出。

您能否请确认是否可以将未使用的 SDI_OUT2±和 OUT0±引脚保持未连接(悬空)?

如果建议对这些未使用的输出进行端接或任何其他特定处理、请建议。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:  

    即使不使用、也建议对两个线对使用数据表中所述的端接。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、
    j